This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:定义定制板

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1060839/cc1312r-defining-a-custom-board

器件型号:CC1312R

你(们)好

我已经安装了 CCS11、现在无法看到如何指定定制板。

我能够在射频设计中使用此 CCS9、但现在我看不到如何在 CCS11中实现它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否选择了图片中突出显示的图标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实就在那里

    但左侧的硬件图标不是!

    我可以在开始时选择硬件、但一旦我将电路板更改为定制电路板、我就会松开它...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定要做什么:当您切换到定制板时、您正在使用此功能。 "板视图"将不可用、因为它与 Launchpad 相连、该工具不知道您的定制板的外观。  

    但我假设您可以在 UART 驱动程序下选择所需的引脚、这就是您首先询问"定制板"的原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以选择引脚:

    我有点困惑、因为一旦定义了定制板、"Board View"图标似乎消失了。 似乎没有办法回去…… 但这是可以的、前提是这是正常行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、当您选择"Custom board"时、这会作为警告出现。 系统会通知用户这是单向操作。