请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P7 您好!
我们使用的 CC1352P7设计目前具有 TDI 和 TDO 信号以及 TCK 和 TMS 信号。 我们使用的是 TI XDS110调试探针、我认为该探针使用2线制接口(TCK 和 TMS)。 我认为 TDI 和 TDO 是其他传统 JTAG 调试器可选或必需的。 我之所以这样说、是因为 TDI 和 TDO 也在 DIO_17和 DIO_16上作为 GPIO。 我们是否需要全部5个引脚(TCK、TMS、TDI、TDO 和 GND)、或者是否需要3线(TCK、TMS 和 GND)。 如果可能、我们可以在设计中将这2个引脚用作 GPIO。
谢谢、
肖恩