This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:TI 15.4 Stack 的延迟

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1133566/cc1312r-the-latency-of-ti-15-4-stack

器件型号:CC1312R

大家好、  

我的客户正在尝试使用 TI CC1312构建无线麦克风。

请帮助检查 TI 15.4堆栈的延迟是否小于4ms。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    您能否提及他们计划使用哪种模式? 信标、非信标还是跳频?  

    您对延迟的确切含义是什么? 传感器是否应在4ms 内响应收集器消息?

    此致、

    SID