请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 大家好、
以下是客户的请求:
tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06太旧、无法使用、因此客户希望将 CC1310F128替换为 CC1310F64。 但更换后、出现了无法烧坏的问题。
目前,在 IAR 中修改工程芯片和 ICF 文件(如图所示)的位置后,可以正常烧坏。 但是、新固件无法发送功率、 射频接收状态下模块的功耗为2mA。


您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
Nick