This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Wi-SUN:缺少 C 函数的详细函数说明

Guru**** 2433230 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1057139/cc1352p7-wi-sun-detailed-function-description-for-c-functions-missing

器件型号:CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、团队!

客户已开始开发 Wi-SUN 应用。

SL Academy 和快速入门指南帮助启动了第一个演示。

但是、要进入下一级别、他们需要对 Wi-SUN 相关 C 函数(参数、返回值、说明)进行详细说明、类似于

模块 ti.sysbios.KNL.Task 

可以提供!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将指派他人评论我们有哪些文件是我们未来计划的。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 许多 API 都在头文件中进行了详细记录。 例如 socket_api.h 和 ws_management.h

    您查看的任何特定文件或 API?

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽、

    我们是否至少编译 doxygen 文档?

    我认为只有头文件中的文档对于 专业的开发方式来说并不是很舒服。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前不是在编译 doxygen 文档。 然而,我们已经讨论了是否可能这样做。  

    如果我们决定发布 doxygen 文档、您认为哪些文件最相关?

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marie!

    现在、我要求客户直接回答您对此主题的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试在"empty"项目中实现 WISUN 堆栈。 我很难看到哪些文件需要包含、哪些函数需要调用。
    是否有任何示例可以说明如何从头开始实施 WISUN? 我想看看 WISUN 的例子,它已经准备好了。 但很难确定 WISUN 需要什么。 我是公司的一名学生、还没有在 C 语言编程方面有太多工作要做。

    @:感谢您为我们的 DJ 打线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hei Niels、

    我强烈建议您使用 SDK 中已找到的 Wi-SUN FAN 示例之一进行统计。 您可以在此处找到示例指南:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01/docs/ti_wisunfan/html/wisun-guide/example-applications.html

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、感谢您的回复。

    这些示例在与 Wi-SUN 保持联系并使用 SysConfig 工具方面起着非常有用的作用。 但从这一点很难到达编码部分。 因此,记录基本功能将会有帮助。
    我想到的一些示例包括:
    发送消息
    接收消息
    断开/连接到网络
    启动网络

    我到目前为止所做的是深入研究示例项目中包含的头文件、并确定 WISUN 函数需要哪些头文件。 但我不能说它是任何成功的。

    大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    您是要采用网络处理器架构还是完全嵌入式应用?

    您是否见过 SimpleLink Academy 实验? 它将引导您完成设置网络、连接设备和发送 ping 的过程:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOyWf5NMie7r58uZFkzxbA__BSEc4rl__LATEST

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW 感谢您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我们的目标是实现完全嵌入式应用。 您提到的实验工作正常、正在构建网络。 ping 也可以正常工作、但我们可以做什么来发送不只是 ping 的命令? 是否希望通过 WISUN 将传感器数据从 LPSTK CC1352发送到 CC1352P1?

    大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    您是否查看过 CoAP 节点示例?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFXJIeKOX4CB85gshzfm2Q__BSEc4rl__LATEST

    对于此示例、您可以使用 COAP API 定义 的 COAP_SERVICE_API.h 例如 ,用于注册服务的 COAP_SERVICE_REGISTER_Uri()和 用于发送服务请求的 COAP_SERVICE_REQUEST_SEND ()。

    谢谢、

    玛丽·H.