This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R 应用引导加载程序问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1057533/cc1312r-cc1312r-bootloader-to-app-issue

器件型号:CC1312R

您好、先生、

我的一位客户使用 CC1312R 传输100Kbps GI 测量数据。

客户卡在 BOOTLOADDER 至应用程序部件之间。 您是否介意帮助您了解观点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    1) 1)他们使用的是哪个版本的 SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK?

    2) 2)我不明白他们使用 SmartRF Studio 的目的是什么。 我建议使用 SmartRF Studio 或嵌入式代码对器件进行编程。 无法将这两者结合在一起。 有关如何使用 SmartRF Studio 的更多帮助、请参阅:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJAcwn0VMpYeOkBIEkJn1w__BSEc4rl__LATEST 

    2) 2)在图3中、IAR 似乎要求对 Launchpad 上的调试器进行固件升级。 这是必要的、然后他们才能将映像编程到 LaunchPad 上。

    谢谢、

    玛丽·H.