请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好、先生、
我的一位客户使用 CC1312R 传输100Kbps GI 测量数据。
客户卡在 BOOTLOADDER 至应用程序部件之间。 您是否介意帮助您了解观点?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wenting、
1) 1)他们使用的是哪个版本的 SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK?
2) 2)我不明白他们使用 SmartRF Studio 的目的是什么。 我建议使用 SmartRF Studio 或嵌入式代码对器件进行编程。 无法将这两者结合在一起。 有关如何使用 SmartRF Studio 的更多帮助、请参阅:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJAcwn0VMpYeOkBIEkJn1w__BSEc4rl__LATEST
2) 2)在图3中、IAR 似乎要求对 Launchpad 上的调试器进行固件升级。 这是必要的、然后他们才能将映像编程到 LaunchPad 上。
谢谢、
玛丽·H.