Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 CC1310
您好!
我正在从 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54迁移到 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_00_56。 收集器和传感器示例。
我为 我的应用编写了一个定制的 UARTCC26X2.c 驱动程序、因为我必须在单线接口上为 COM 添加一些三态。 它运作良好。
我的驱动程序基于 UARTCC26X2、但 SysConfig 似乎使用 UARTCC26XX、即使我有 CC1312R。 这两个驱动器之间的功能不同。 我只需在 SysConfig 中取消选择 UART、然后只需使用我自己的器件配置、但我打算与 SysConfig 完全兼容、以便可以轻松查看和编辑硬件设置。
是否有方法让 SysConfig 使用 UARTCC26X2而不是 UARTCC26XX?
换句话说、让 SysConfig 输出:
/* * =============================== UART =============================== */ #include <ti/drivers/UART.h> #include <ti/drivers/uart/UARTCC26X2.h> #include <ti/drivers/Power.h> #include <ti/drivers/power/PowerCC26X2.h> #include <ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib/ioc.h> #include <ti/devices/cc13x2_cc26x2/inc/hw_memmap.h> #include <ti/devices/cc13x2_cc26x2/inc/hw_ints.h>