请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 大家好、
我要将 XE1203收发器无线电替换为 CC1200无线电、
我们 在 XE1203中有一个模式识别块。
"在接收器模式下、可通过将 RTParam_Pattern 设置为高电平来激活此功能。 传入的 NRZ 位
将流与存储在 PATPARAM_Pattern 寄存器中的图形进行比较。 图形输出由驱动
该比较器的输出、并通过 DCLK 进行同步。 当检测到匹配条件时、它设置为高电平、
否则设为低电平。 图形输出在 DCLK 的上升沿更新。 用于的位数
在 ADPAMP_PSIZE 寄存器中定义了比较、并且模式识别可容忍的错误数量为
在 ADPAMP_Ptol 寄存器中定义。 下图显示了图形匹配操作"
CC1200芯片组中是否有类似的功能?
或者在我们的新设计中绕过该引脚。
谢谢