This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125灵敏度问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1055474/cc1125-sensitivity-issue

主题中讨论的其他器件:CC1125

您好,

当我们使用开发板测试 cc1125的灵敏度时、我们可以测量-113dbm、但当我们使用产品进行测试时、我们只能测量大约-103dbm。

我们产品的电路设计是指您的开发板的电路设计。 以下是接收配置:

是否有任何方法提高灵敏度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到您使用的 RX BW 相当小。 您是否检查过频率偏移不是问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们的寄存器设置是根据 SmartRF 进行配置的。

    下图显示了 TX、可以注意到频率偏移是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测量频率偏移时、必须使用小得多的跨度。 尝试100kHz 的范围。