This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:运行&quot 时的射频;examples/RPL-udp"

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1055383/cc1350-radio-frequency-when-running-examples-rpl-udp

器件型号:CC1350

尊敬的 TI

我使用的是 Contiki-ng OS 和 cc1350。

是否有人知道、当在 cc1350上运行演示"examples/RPL-udp"时、物理层上的射频将使用2.4GHz 或非2.4GHz? 因为我还使用2.4GHz 工作的其他器件、我希望它们之间不存在干扰。

非常感谢