This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310的功耗和用法

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190, CC1312R, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1055160/cc1310-power-consumption-and-usage-of-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190CC1312RCC1312R7

尊敬的 团队:

目的是使用 CC1310 MCU。 我们定期与辅助单元通信、这意味着我们的微控制器应通过接收射频信号(使用模式、而不是任何射频信号)来唤醒。


根据此要求、我们需要了解微控制器的电流消耗。 根据数据表、微控制器在关断模式下仅需185nA、但在关断模式下是否可以接收射频信号? 我认为、这里最重要的不是了解微控制器的电流消耗以及从射频信号唤醒的能力。

我们需要确保开发工具、编译器(如果它们是免费的或有某种限制)

什么是 CC1190及其用途。

另一个问题是、如果 CC1310是最新的、微型器件的寿命计划、是否有新模型的建议?

此致

Helge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -要使用 CC1310接收信号、必须打开多个模块、通过查看 RX 电流消耗、可从数据表中找到电流消耗。 如果接收到数据包、射频内核可唤醒 MCU 等 您可以使用无线电唤醒来保存电流、请参阅以下示例 :dev.ti.com/.../node

    - CC1310是一系列器件的一部分。 如果您开始在 CC1310上进行开发并决定移至具有更大存储器的器件、则可以轻松重复使用代码。 有关  概述、请参阅 www.ti.com/.../overview.html。 CC1310是入门级器件。 CC1312R 与 CC1310引脚兼容、但具有更多存储器和一些额外功能。 CC1312R7是 CC1312R 的存储器升级版。 写下您认为您需要的功能和存储器的顶级规格、并根据此规格选择器件。 这些器件将投入生产多年。   

    - Code Composer Studio (https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO)和使用的编译器是免费的。

    - CC1190是具有 LNA 和 PA 的范围扩展器。 借助该器件、您可以将灵敏度提高~3dB、并获得高达27dBm 的输出功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你好。 客户还有其他一些问题、可以通过私人消息进行讨论、因为他们提供的某些信息是机密信息。 请告知您可以。 顺便说一下、感谢我们为客户提供的持续支持。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或使用内部论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你好。 我认为与客户的私人信息要好得多。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent