This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1054411/cc1125-cc1125

器件型号:CC1125

建议使用 DPDT 开关/是否有必要?

我们将使用 CC1125替代模拟射频电路。

在模拟电路上、由于共享天线端口、我们在外部 PA/LNA 上有一个 DPDT 开关。

我们了解到 CC1125可以使用两个 GPIO 和 用于控制外部 LNA/PA 的两个寄存器的适当配置来控制该开关。

我的问题是:

1.是否有必要? 由于 CC1125控制 TX 和 RX、我们甚至需要同时防止这两种情况的外部器件。

2.是否有潜在的危害? 在 GPIO 引发交换机之前、1125上的 TX 是否会出现问题?

3、这两个 GPIO 的最佳用法是什么? 由于参考原理图建议将其作为中断绑定到 MCU、并且由于 DPDT 开关、我无法这样做。