This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:"控制外部 PA/LNA"GPIO 信号的时序

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1054006/cc1125-timing-of-control-external-pa-lna-gpio-signals

器件型号:CC1125

我尝试使用 GPIO 信号23、24和25来控制外部射频前端 不过、我想知道这些信号的时序与射频输出相关。 例如、"控制外部 PA"信号与射频输出开始之间是否存在延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC1125内部、PA 和 LNA 由内部状态机打开/关闭。 LNA_PD 和 PA_PD 也可以在引脚上作为信号24和25输出。 这是 LNA_PD 更改状态和射频输出之间的一个小延迟。 这是为了允许 PA/LNA 在处理射频信号之前启动。