请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 大家好、
您可以检查以下紧急请求并提供建议吗?
"
我们在现场测试中遇到了一些问题、该团队有很多问题、需要帮助。
例如、使用868MHz 频段时、每个网络的节点数不能超过60-65个节点、如果增加节点数、网络就会变得不稳定、而如果使用915MHz 频段、则在超过115个节点的情况下、网络可以保持稳定、 我们需要知道是否需要进行任何配置来实现可接受的稳定性水平。 此外、即使节点数量有限、大部分时间的数据会话也需要多次重复。
"
提前感谢
此致
Furkan Sefiloglu