This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:节点数

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1051757/cc1312r-number-of-nodes

器件型号:CC1312R

大家好、

您可以检查以下紧急请求并提供建议吗?

"

我们在现场测试中遇到了一些问题、该团队有很多问题、需要帮助。

例如、使用868MHz 频段时、每个网络的节点数不能超过60-65个节点、如果增加节点数、网络就会变得不稳定、而如果使用915MHz 频段、则在超过115个节点的情况下、网络可以保持稳定、 我们需要知道是否需要进行任何配置来实现可接受的稳定性水平。 此外、即使节点数量有限、大部分时间的数据会话也需要多次重复。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - 使用哪种堆栈?  

    -使用的是哪个 SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     -堆栈:6LoWPAN_mesh_ti_15_4

    - SDK:2.40.0.81

    - TI 示例: 6LoWPAN_mesh_ti_15_4_cc1312_tirtos_ccs

    -参考设计链接: https://www.ti.com/tool/TIDA-010024

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们已经回答了这些问题。 您能帮我们找出导致此问题的原因吗?