This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:TrxEB &SmartRF Studio 无芯片问题

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200EMK-868-930, CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1052000/cc1200-trxeb-smartrf-studio-no-chip-issue

器件型号:CC1200

您好!

客户在完成 TrxEB + CC1200EMK-868-930测试后制造 CC1200_MODULE。

制造的模块连接到 TrxEB。

但是、如图所示、它未通过 No chip 连接到智能工作室。

e2e.ti.com/.../WiSUN_5F00_CC1200_5F00_NJ_5F00_Schematic_5F00_E2E.pdf

请指导我们如何查看原理图并解决无芯片问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 TI  CC1200EMK 电路板进行测试时,您是否在 SmartRF Studio 中看到 CC1200?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RGW:

    是的、 客户使用 CC1200EMK 电路板在 SmartRF Studio 中检查了 CC1200。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R49为0欧姆还是未插入? 仔细检查复位线。

    /Richard