This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:TI15.4堆栈-在代码执行期间更改 TX 功率

Guru**** 2592330 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1052525/cc1352r-ti15-4-stack---changing-tx-power-during-code-execution

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:SysConfigENERGYTRACE

大家好、

我正在开发低于1GHz 的 TI15.4堆栈应用、在该应用中、我希望在代码执行期间(在网络启动且所有内容都已通信之后)更改传感器 TX 功率、例如通过轮询请求或 BLE (使用 DMM 时)。 有什么方法可以做到这一点吗? 可以使用什么函数或 API 来实现此目的?

谢谢、

Joao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    您可能知道这一点、但 Tx 功率通常是使用 SysConfig 设置的。 在 SysConfig 中设置值时、可以看到这在 ti_154stack_config.h 中以及 ti_radio_config.c 中具有一些效果 因此、我不认为它应该在运行时进行更改。

    据我所知、TI 15.4-Stack 中没有 API 可用于此目的。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AC7TAgy2yC.SqZQyiwn57A__pTTHBmu__LATEST

    然而、RFlib 中有一个 API 可被用于改变 Tx 功率。

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52/docs/rflib/html/group__rf__driver.html#ga45ae701a298b6f4cddbc845333e61ad5

    不过、我并不知道在使用 TI 15.4-Stack 时使用此 API 的含义。 这是您必须探索的东西。

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    感谢您的快速回复。

    是的、我知道 SysConfig 中的设置、但我正在寻找运行时要使用的内容。  

    我注意到,在 sensor_init()函数中,有以下调用:  

    ApiMac_mlmeSetReqUint8 (ApiMac_attribute_phyTransmitPowerSigned、
                  (uint8_t) CONFIG_Transmit 功率);


    它将 TX 功率设置从 ti_radio_config.c 文件加载到 MAC API。  

    在网络启动后、我尝试使用与 SysConfig 中定义的不同 TX 功率值在所需的时间调用该函数、看起来效果不错。

    sensor_init()调用该函数后,调用该函数是否有任何意义?  

    我已经搜索了 TI15.4 Stack 指南和 API 参考、但没有关于何时可以使用或不可以使用的信息。

    此致、
    Joao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    据我所知,ApiMac_mlmeSetReqUint8()只是用于在 MAC PIB 中设置属性的 API。 因此、调用此类 API 不应涉及任何问题。  

    话虽如此、我不知道仅使用此 API 是否足以实际更改 Tx 功率、或者它只是更新 MAC PIB 属性、而您需要使用 RFlib 执行其他操作。

    您是否已验证 Tx 功率是否实际发生了变化? 或者、当您提到它看起来运行正常时、您只是意味着使用 API 不会中断任何东西?

    使用传感器/收集器示例进行的简单测试应该足以查看是否发生了 Tx 功率更新。

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安德烈斯

    我使用传感器/收集器演示对其进行了测试、从0dB 的 TX 功率开始、并在按下按钮时添加了该函数、以更改为 13dB 的 Tx 功率(我没有使用14、因为这需要强制 VDDR、这是一个全新的问题) 我在独立模式下通过 EnergyTrace 进行了确认。 所有定期通信(轮询和报告)在发生时的电流峰值都比按下按钮之前高得多。

    但我仍会通过监听器进行确认、以确保正确无误。  

    是否有更好的方法来确认 Tx 功率是否发生了变化?

    谢谢、

    Joao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    这似乎很好地证实了事情正在正常工作。 也许您还可以使用传感器/收集器示例的 CUI 中显示的 RSSI 值。

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Andres、我也会检查这种情况。

    此致、

    Joao