This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:生产测试的射频校准

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1052900/cc1312r-rf-calibration-of-production-test

器件型号:CC1312R

大家好、  

我的客户正在使用 CC1312、他们正在研究 生产测试的射频校准。

  运行射频性能测试/校准时使用 SmartRF Studio。

有关射频校准、请帮助检查生产线上是否有必要进行校准。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="402811" url="~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1052900/cc1312r-rf-calibration-of-production-test "]关于射频校准,请帮助检查生产线上是否有必要进行射频校准。

    这取决于客户的要求。 如果客户要求变量处于给定的限制范围内、则可能需要该变量、但如果没有有关其系统的任何规格和知识、则无法更详细地回答此问题。