This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:有关在单个 PCB 上的多个射频通道上发送和接收多个 CC1200收发器的问题

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1051429/cc1200-questions-on-multiple-cc1200-transceivers-transmitting-and-receiving-at-multiple-rf-channels-on-a-single-pcb

器件型号:CC1200

尊敬的 TI 专家:

 我们的设计具有多个 CC1200收发器、旨在在不同频率通道(例如470MHz 和475MHz)上独立发送和接收。  

 正如我们所理解的那样、 在这种情况下、CC1200的射频 Rx 选择性能至关重要、因为我们的天线在实际应用中也几乎是紧密结合在一起的。

 您对此有何建议? 此设计在单个器件中包含多个传输通道的概念是否甚至适用于 TI 收发器?

 感谢您的建议。  请指出您在这里是否有任何不清楚的地方。

 谢谢。

朱元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清我们心目中的最坏情况、一个 CC1200在 Ch1接受转移、另一个在 Ch2接受低于1G 频率范围的传输(例如、Ch1和 Ch2)为470MHz 和475MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 同一电路板上有一个以470MHz 频率传输的无线电和另一个以475MHz 频率接收的无线电、则必须考虑阻塞特性。 对于较低的数据速率而言、阻塞特性更好、因此应尽可能降低数据速率。  

    例如、433MHz 时的 Rx 性能: 1.2kbps 数据速率的+/-2MHz 阻断为82dB。  38.4kbps 数据速率 的+/- 2MHz 阻断 频率为66dB。

    系统效果将是接收装置在另一个对讲机发射时具有较低的灵敏度限制。 如果您在同一电路板上使用两根天线、它们的频率基本相同、 则它们之间会有大约10dB 的衰减。 因此、如果发送器以14dBm 的功率发送、进入另一接收器单元的功率将约为4dBm、如果您的阻断性能为82dB、则实际灵敏度限制将在另一个单元传输时降低至-78dBm。 当另一个单元停止传输时、灵敏度限值将恢复到数据表中指定的值(38.4kbps 数据速率下为-111dBm)。

    如果在灵敏度限制降低的同时仍能接收到所需的范围、则系统性能应该正常。 如果范围不够、则可以使用窄带 SAW 滤波器有效地提高同一电路板上对讲机之间的阻塞级别。

    此致、

      Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的深入介绍。 还有一点、我们注意到它在10MHz 远时的最佳阻断性能为86dB、在10MHz 以外的阻断性能如何、比如对于其他低于1G 的频带(例如868MHz)呢?

    此致、

    元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    远远超过10MHz 的阻断性能可被视为与+/- 10MHz 的阻断要求相似。

    此致、

      Richard