This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1050450/cc1101-cc1101

器件型号:CC1101

Hallo、

我在嵌入式电路板上开发了一个安装 CC1101的应用。

我有一个问题:某些电路板工作正常、但在其他电路板中、CC1101模块无法接收信号。

固件是相同的。

有人可以帮帮我吗?

非常感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已经测试过 TX 在未能接收到信号的模块上是否正常工作? 您是否在空气中看到信号、它的频率是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    空气中的信号就在那里。

    我只是测试 TX、而 CC1101不传输、但我不知道原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用德州的监听器。

    您认为 CC1101以与监听器器件不同的频率发射吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有频谱分析仪或类似设备来测量空气中的什么?  

    首先:在开始使用 SPI 接口之前、您是否已经验证了 CSn 变为低电平后、该电平是否变为低电平? 您是否设法读回您设置的寄存器?  

    我需要从硬件和软件的角度详细了解您如何使用芯片、以便能够为您提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 SPI 信号、它们正常。

     当我更改 CC1101时、我检查其机器状态寄存器是否正常。

    我认为问题与 PLL 有关。

    当我在器件上探测时、它在几分钟后开始接收。 此时间不是恒定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布代码中显示如何设置器件以及如何在 RX 中设置器件的部分。 您是否使用 SCAL 或 e MCSM0.FS_AUTOCAL 来校准 VCO? 您能否分享您的模块原理图和所用的 xtal?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图为:


    e2e.ti.com/.../SC1416B1.pdf

    XTAL 为:

    e2e.ti.com/.../CVQ266S-RALTRON-RH100_2D00_26.000_2D00_12_2D00_F_2D00_1010_2D00_EXT_2D00_TR.pdf

    我要驱动 CC1101的一个因素是:


    e2e.ti.com/.../void-CC1101handle.pdf

    我希望这一点很清楚。

    MCSM0寄存器的值为0x18。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您必须做的是将 CC1101设置为发送 CW、并测量其发送的频率以进行基本射频测试。

    从 xtal 的数据表中、我看不到这需要的 Cload。 从原理图中可以看到:负载电容是否为18pF?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中的负载电容器为18pF。

    我不明白为什么某些电路板工作正常、而其他电路板工作不正常。

    XTAL CLoad 为12pF、电荷为+/- 10ppm。

    我测量了 XTAL 的频率、它是26、0013MHz。

    正常工作的电路板在868、3MHz 下发送 CW、 而不工作的电路板在868、35MHz 下发送 CW。

    我不明白原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -18pF 听起来有点低。 18pF 的 CLoad 为9pF +寄生效应。 我希望寄生效应为1-2pF。 尝试 轻度增加寄生效应、以获得恰好为868.300MHz 的射频频率。