This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么使用 TI-RTOS7?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1051182/faq-why-use-ti-rtos7

称为 SYS/BIOS 或 TI-RTOS 的 TI 实时操作系统是几代微控制器产品支持的成熟而强大的 RTOS。  它仍然是 SimpleLink CC13XX 和 CC26XX SDK 支持的主要 RTOS。   德州仪器(TI)将继续投资于广泛的 SimpleLink 产品、专注于改善用户体验、因此将转向下一代 TI-RTOS 以降低 SYS/BIOS 操作系统的复杂性、从而更好地与 SimpleLink 产品相匹配。   

此更新为 SDK 带来了多种增强功能、您可以在5.30.00版本中使用  TI-RTOS7的 RTOS 源代码兼容版本开始评估该 SDK。  您将看到的主要改进包括:

  1. SimpleLink SDK RTOS 配置已与 SysConfig 的通用配置技术保持一致。 这通过从构建和配置过程中删除 XDCTools 来降低 SDK 的复杂性。  它还显著缩短了内核的构建时间。 对于我们的 SDK 示例、配置、编译和链接时间在所有情况下都显著减少。 现在、即使是最简单的 TI-RTOS 示例也几乎可以立即编译。 例如、"empty project"显示编译时间从3:09减少到0:18。
  2. 通过减少闪存和 RAM 的使用、同时提高运行时运行时性能、提高了 RTOS 配置的性能。
  3. 生成更简单、更小且更易于查看的配置 C 代码、同时消除生成的模块头文件。
  4. TI-RTOS7代码库可更好地与当前行业标准保持一致、并提高客户使用和理解程度。
  5. IDE 调试体验得到了显著改善。 CCS 现在可以在调试时正确进入内核函数、并且可以在 IDE 中轻松查看内核结构和定义。

SimpleLink SDK 将在2022年7月之前继续提供 SYS/BIOS6内核、但现在看看 TI-RTOS7中提供的改进。   如需更多更新、请查看   SimpleLink CC13XX 和 CC26XX SDK 的最新版本