Other Parts Discussed in Thread: CC1120EMK-420-470, CC1120, CC1175
Thread 中讨论的其他部件:、 CC1175
各位专家、您好!
我的客户正在使用 CC1120EMK-420-470子板来检查操作、但它并未输出他们认为为429MHz 频率设置的值。 主机微控制器不是 TI。
它们设置为429.25MHz + 0.0018MHz、寄存器设置使输出为10dBm。 但是、它们在频谱分析仪上能够观察到的是377.5MHz、即4dBm。
(FREQOFF:0x0CD、FREQ:0x6B4CCC、PA_CFG2:0x37)
设置是否有问题?
还是应该使用 SmartRF Studio 中设置的参数?
(选择 CC1120并打开控制面板->将“载波频率”更改为429.25MHz ->使用寄存器导出)
如果您有任何有关正确设置过程的文档、请与我们分享。
此致、
还不错