This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:在429.25MHz 频段中看不到任何输出。

Guru**** 542470 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120EMK-420-470, CC1120, CC1175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1133592/cc1120-cannot-see-any-output-in-the-429-25mhz-band

器件型号:CC1120
Thread 中讨论的其他部件:CC1175

各位专家、您好!

我的客户正在使用 CC1120EMK-420-470子板来检查操作、但它并未输出他们认为为429MHz 频率设置的值。 主机微控制器不是 TI。
 
它们设置为429.25MHz + 0.0018MHz、寄存器设置使输出为10dBm。 但是、它们在频谱分析仪上能够观察到的是377.5MHz、即4dBm。
(FREQOFF:0x0CD、FREQ:0x6B4CCC、PA_CFG2:0x37)

设置是否有问题?

还是应该使用 SmartRF Studio 中设置的参数?
(选择 CC1120并打开控制面板->将“载波频率”更改为429.25MHz ->使用寄存器导出)

如果您有任何有关正确设置过程的文档、请与我们分享。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、右侧、

    最好的选择是按照建议从 SmartRF Studio 导出参数-这样可以最大限度地减少出错的可能性、并可能减少调试所花费的时间。

    请建议客户尝试此操作、并查看其是否解决了问题。

    有关文档,请参阅  SWRU295E (CC112X/CC1175低功耗高性能低于1GHz 射频收发器/发送器用户指南): https://www.ti.com/lit/swru295

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zacl、

    感谢你的答复。 我明白了。

    要求客户确认使用 SmartRF Studio。 查看结果后、如果我们有任何其他问题、我们将再次与您联系。

    此致、
    还不错