This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310如何监测电池

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1135075/cc1310-how-cc1310-to-monitor-the-battery

器件型号:CC1310

大家好、

当 CC1310处于低功耗状态时、CC1310使用按钮式电池电源。为了快速更换电池、这次系统不会重启。 了解如何更换电池是否有任何好方法?

谢谢、

Susan Ren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    为了澄清这一点、您是否询问是否有一种监测 电池电压的方法?

    如果是、  SWCU117I 的第18章(CC13x0、CC26x0 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册)中提供了有关电池监控器的详细信息: https://www.ti.com/lit/swcu117

     CC1310数据表的第5.13节: https://www.ti.com/lit/swrs181 还提供了一些规格。

    此致、
    Zack