This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:引脚分配

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1134651/cc1312r-pin-assignments

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

你(们)好

我正在使用 CC1312R 对 PCB 进行布局、您能解释一下 JTAG 上使用的 TDO 和 TDI 是什么、SPI 和 I2C 也可以用于任何 DIO 吗?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    使用 SysConfig 时、可以在  外设和引脚配置中添加 SPI、I2C 并配置这些外设的引脚。 您可以在下拉列表中看到可分配的引脚列表。  

    由于 JTAG 是一个标准、因此您可以找到大量资源  

    en.wikipedia.org/.../JTAG

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sid

    在 SysConfig 中、由于它使用 launchpad、因此 SPI DIO 只有2种选择。我认为 SPI 可以多路复用为任何 I/O 使用自己的板时。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在使用 launchpad 时、也可以将 MOSI、MISO、SCLK 信号路由到下拉列表中列出的任何 DIO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sid

    这就是我的问题、我不使用我正在设计自己的 PCB 的 Launchpad、我是否可以在任何引脚上放置 SPI/I2C?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  

    请参阅器件技术参考手册的 IO 控制器一章。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHhcZLu4Fsc5JDrCWSVYZA__coGQ502__LATEST

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。