This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:用于 GMSK 和温度补偿的配置

Guru**** 2501415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1049102/cc1201-cofiguration-for-gmsk-and-temperature-compensation

器件型号:CC1201

你(们)好  

我对 CC1201有一些疑问。

1. Tx 的温度补偿。

  -我能否获得一些有关射频(TX)温度补偿的指南文档或参考

2. GMSK 的配置。  

  CC1201是否支持 GMSK? 如果是、如何配置寄存器?

  -是否有任何与配置 GMSK 相关的示例?

  -是否有关于如何设置 GMSK 和调制指数的一些示例或指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:CC1201在 TX 中没有任何内置温度补偿。 如果您需要、则必须从 MCU 端实现该功能。 测量温度、如果温度处于设定的限值范围内、请选择不同的输出功率设置。  

    2:请参阅数据表中的第一页。 在这里、MSK 被定义为调制指数 = 0.5、调制被设定为(G) FSK。

    是否是您希望与使用 MSK 兼容的给定器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 是的。  

    要实现 GMSK、您是否有任何示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望与哪个器件兼容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我犯了按下"这改变了我的问题"按钮的错误
    我对温度补偿有疑问。
    如果我从 MCU 侧实施温度补偿、
    CC1201正在运行时、是否可以在不进行复位或重启的情况下设置输出功率设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要设置新的输出功率:

    -选通灯(输出功率只能在空闲时更改)

    -更改 PA_CFG1.PA_POWER 的值

    - Strobe STX 以使用新的输出功率进行传输。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!