This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:使用5V 外部电源为 LAUNCHXL-CC1352P 加电。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1048772/launchxl-cc1352p-powering-up-launchxl-cc1352p-using-external-supply-5v

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

尊敬的 TI:

我想 使用外部电源为 Launchpad 电路板 LAUNCHXL-CC1352P 供电、这样、一旦我使用调试器部分的5V 为其加电、我应该在 MCU 部分获得5V 和3.3V 电压。

是否有任何方法可以使用调试器部分为整个板供电(就像使用 VBUS 的 Micro USB 电源一样)。

是否有任何方法从外部为这些板供电。


如果我移除 FL2并提供5V 电压、是否正常、如下所示。



此致、
Ankit Tomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定要执行的操作:

    -是否要将电路板的 XDS110部分用作调试器? 如果是这种情况、您需要连接 USB 电缆、您将通过 USB 获得5V 电压。  

    -如果您不想使用 XDS110、为什么需要5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    再次感谢您的回复。

    我想使用调试器和 MCU 端来完成我们的工作、而不想使用 USB 供电。 我想使用5V 的直流/直流转换器供电。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将调试器/ XDS110连接到 PC、您需要使用 USB 电缆。

    您是否有一个图表/绘图显示您想要连接到什么。  

    如果您移除 FL2并将直流/直流5V 连接到5V0节点、您可能能够执行所需的操作。 我尚未对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我只想使用 MCU 部分、并且希望同时使用5V 和3.3V、我应该怎么做。 我只有5V 电源可用。

    我明白了、如果我将跳线切换到外部电源并提供5V 至、我只获得5V、而不是3.3V。 如果我同时需要这两个...该怎么办

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指该跳线:

    请注意、跳线具有以下含义:

    在这里施加5V 电压会损坏电路板。

    我指的是该节点:

    您能否拍摄一张图片、展示您在哪里连接5V 电压以及在哪里测量3.3V 电压?  

    标有红色圆圈、标有5V。需要移除 FL2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照 ckt Diag 中的说明将跳线更改为2、3。


    然后、我将下图中以红色圆圈标记的引脚连接到 MCU 附近的5V 部分、MCU 运行正常。 但是、现在我也需要3.3V 的输出、因为我需要为1块板提供3.3V 的电压、由于调试器部分已断开连接、我无法获得该电压、我将直接为 MCU 提供电源、而不是调试器。



    注:我尚未删除 FL2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 MCU 正在运行、则系统中有3.3V 电压、是否在左侧开关下方标记为3V3的引脚上进行了测量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、信息错误。

    我的 MCU 在仅提供5V 电压后无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我没有时间看这个、但我希望我能够在星期一做一些测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    更新-我尝试删除 FL2 (DNM)并在 C112上提供电源、这对我来说非常好。

    注-我损坏了其中一个电路板的调试器部分、因为即使电压升高1V、也会损坏电路板、因为通过移除 FL2、电压控制器出了路径。