This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如何从应用程序映像中删除 CCFG 部分、以便仅通过 BIM 链接

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1046436/cc1352r-how-to-remove-ccfg-section-from-application-image-so-that-it-is-only-linked-by-bim

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我正在根据dmm_154sensor_remote_display_oad_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs示例项目为 CC1352R 开发定制软件。 在此配置中、有一个应用程序映像和一个引导加载程序(BIM)映像。  我的理解是、只有 BIM 应包含客户配置(CCFG)部分(请参阅 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/891438/cc1312r-problem-jumping-from-custom-bootloader-to-application)。

我已成功配置 BIM 以在闪存的最后一页链接 CCFG 部分;但是、我无法确定如何从应用程序映像中删除 CCFG 部分。
SysConfig 似乎正在生成ti_devices_config.c并导致  .ccfg应用.map程序文件中出现一个段(但不在闪存的最后一页)。 SysConfig UI 不允许我删除 器件配置模块、因为它是由电源模块共享的。 从.syscfg文件中手动删除 CCFG 模块似乎无效。

如何从应用程序映像中删除 CCFG 部分、以便仅 在 BIM 中链接该部分?

谢谢、
Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    请指定您正在使用的 SDK 版本。 BIM 应包含 CCFG 部分。

    此致、

    Siddanth  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddanth、

    我使用的是 SDK 版本4.40.04.04。

    实际上、BIM 包含 CCFG 部分。 我的问题是应用程序还包括 CCFG。
    我想从应用程序中删除 CCFG 部分、以便它仅包含在 BIM 中。

    谢谢、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    您能否在 文本编辑器中打开.syscfg 文件并添加该行  

    CCFG.enableCodeGeneration = false;


    这应防止添加应用 CCFG

    此致、
    Siddanth