This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:使用 RS232输出 DIO 12和 DIO 13 Rx Tx 数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1046701/launchxl-cc1352p-dio-12-and-dio-13-rx-tx-data-out-using-rs232

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC1352P

您好、TI、

我想使用引脚 DIO 12和 DIO 13将数据发送到 RS232。 我是否需要像编码或 SysConfig 那样进行一些更改,或者我可以将 RS232直接连接到这些引脚并接收数据?

此外、当我将这些引脚连接到 RS232时、我需要移除连接到调试器的 RX 和 TX 引脚、因为我需要通过 RS232传输数据、并在需要时刷写 IVD。

此致、
Ankit Tomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    默认情况下、DIO 12和13用于带有 XDS110调试器的反向通道 UART。  因此、如果您要将 RX 和 TX 跳线引脚用于外部 RS232连接、则需要从 XDS110接头行断开这些引脚。  这不会影响您对 CC1352P 器件进行编程的能力。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、RS232使用高达+/- 25V 的电压、这意味着您无法直接控制连接到 CC1352P 的 RS232。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter:

    我只打算使用 DIO 12和13来连接 RS232模块的 Rx、Tx 和公共接地、因为模块的工作电压为3.3 - 5伏、所以它们应该能够处理所有这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 高于 CC1352P 上的绝对最大额定值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我明白了。

    我们正在使用另一个电源设备来提供 RS232。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但是 CC1352P 上从 RS232到 RxD 线路的 TXD 线路的电压电平是否可以高于3.9V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、它的-0.3V 至0.3V。 您可以在此处参考数据表- SP3222E、SP3232E、True +3.0V 至+5.5V RS-232收发器(sparkfun.com)

    再次感谢你的帮助。