This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:我们可以在868MHz 频率下以20dBm 设置运行 cc1352p 吗?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1046688/cc1352p-can-we-operate-cc1352p-at-20dbm-setting-at-868mhz-frequency

器件型号:CC1352P

我们能否在868MHz 频率下以20dBm 设置运行 CC1352P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 CC1352P 可在868MHz 频带下以20dBm 的功率运行。

    如果这适用于 ETSI 市场、则当输出功率大于14dBm 时、可使用869.5MHz。 当输出功率小于14dBm 时、可使用完整的868MHz 频带。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否需要对 PA 执行任何操作、或使用自动配置执行任何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想把它用于印度市场

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动配置功能可以正常工作。