Other Parts Discussed in Thread: PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 主题中讨论的其他器件:PGA309
大家好、
我可以寻求帮助吗? 我们的客户 想知道他是否可以将350欧姆全桥应变仪直接连接到 LAUNCHXL-CC1350US、并测量传感器的输出。 应变仪输出范围为2至30微伏。 此 Launchpad 上是否有可用于放大传感器信号的模拟放大器? 如果不是、SimpleLink Launchpad 系列上是否有任何版本的模拟放大器可用于连接应变仪? 应变仪就像一个简单的惠斯通电桥(4 x 350电阻器)。
希望您能帮助我们。 非常感谢。
此致、
Gerald