This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:连接应变仪(惠斯通电桥)并准确读取值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1046410/launchxl-cc1350-connecting-a-strain-gauge-wheatstone-bridge-and-reading-value-accurately

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:PGA309

大家好、  

我可以寻求帮助吗? 我们的客户 想知道他是否可以将350欧姆全桥应变仪直接连接到 LAUNCHXL-CC1350US、并测量传感器的输出。  应变仪输出范围为2至30微伏。  此 Launchpad 上是否有可用于放大传感器信号的模拟放大器? 如果不是、SimpleLink Launchpad 系列上是否有任何版本的模拟放大器可用于连接应变仪?  应变仪就像一个简单的惠斯通电桥(4 x 350电阻器)。

希望您能帮助我们。 非常感谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    最佳性能选项是使用 PGA309这样的外部放大器。  www.ti.com/.../pga309

    否则、如果 精度不是很关键、则可以使用传感器控制器中的 ADC 作为粗略指示器。

    此致、

      Richard