This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:SmartRF Studio 无法通过 CC 调试器找到 CC113L

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1045141/cc113l-smartrf-studio-can-not-find-cc113l-by-cc-debugger

器件型号:CC113L

您好的团队,

我的客户正在使用 CC113L_DK_EM_433运行 SmartRF Studio V2.22.0。

在 CC 调试器指南中、它说"CC 调试器上的 SPI 接口可用于连接许多 CCxxxx 收发器并通过 SmartRF Studio 控制它们"

(https://www.ti.com/lit/ug/swru197h/swru197h.pdf)

我们通过下图连接 CC 调试器和 EM 板。

PS:  CC 调试器的 GND 连接到  CC113L_DK_EM_433的 GND。

      CC 调试器的引脚9连接到   CC113L_DK_EM_433的 VDD。

但 SmartRF Studio 没有说芯片

请提供意见。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚2连接到什么? 在这种情况下、应将其连接到引脚9。  

    请提供清晰显示 CCDebugger 如何连接到电路板的图片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的评论。

    将 P2连接到 P9后、 SmartRF Studio 可以识别 CC113L EVM。