This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:如何降低 CC1120 RX 功耗?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1046371/cc1120-how-to-lower-cc1120-rx-consumption

器件型号:CC1120

您好、收音机变斜、

 CC1120在这里用作无线电系统中的169MHz 收发器- 在接收时 、整个无线电系统(CC1120、MCU、TCXO、LNA 和 Skyworks PA 中的开关)在-121dBm 灵敏度下消耗大约30mA 的电流。

针对中继器用例评估相同的 CC1120无线电模块、但相应的 Rx 消耗太高。

它是否存在消耗更低功耗的 CC1120 RX 模式? 如果这有助于降低功耗、则此应用中的灵敏度损失是可以接受的。

监听模式使用是否是一个选项?

谢谢!

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -对于 CC1120、我们在 RX 中有一个"高性能模式"和一个"低功耗模式"、有关详细信息、请查看数据表。  

    -监听模式:首先使用 SmartRF Studio 并转至"RF 监听模式"选项卡。 输入他们在项目中使用的参数、您将了解是否可以进行监听模式以及估计的电流节省。 有关详细信息、请访问 www.ti.com/.../swra428