This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:有关 CC1200低于1GHz 信号的高斯滤波器 BT 值的问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1044984/cc1200-question-on-gaussian-filter-bt-value-for-cc1200-sub1ghz-signal

器件型号:CC1200

尊敬的 TI 专家:

 我们希望测量2GFSK 低于1GHz 的信号(例如、符号速率= 200kbps、偏差50kHz Rx 滤波器 BW 333.3kHz)的质量和性能、而在频谱分析仪中、我们需要为其输入正确的 BT 值。

 如果 BT 是固定的、您能否向我们提供它的值? 或者、我们如何根据其他设置计算该值?

 请您对此进行说明。

 谢谢。

此致、

朱元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC1200上、BT=0.5、此值不可编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  对于在特定符号速率下使用 GFSK 的情况、我们如何为自己的器件确定偏差频率和 Rx 滤波器带宽的最佳或首选值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常使用调制指数= 0.5或1。

    确保接收所需的最小 RX 带宽由以下公式给出:Rx BW =信号带宽+ 4*ppm 晶振*射频频率运行

    对于 FSK,信号带宽可近似为数据速率+ 2*频率偏差(卡森规则)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 还是有点困惑。 已搜索了有关卡森规则的信息,为什么信号带宽不是2*(数据速率+频率偏差)而是数据速率+2*(频率偏差)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该规则通常基于 FM 信号编写、这通常是您在在线搜索中找到的内容。 使用 FSK 时、规则将按照我之前的帖子中的给定编写。  

    请注意、该规则只是基于 FSK 调制的估计值。 如果使用 GFSK、则信号带宽将更低。 要获得准确的数字、您可以使用频谱测量95%的 OBW。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 最后一个问题、您提到了 RX BW =信号带宽+ 4ppm *(射频收发器的 XO 频率)(如果我理解正确)、我们为什么添加与 XO 频率相关的第二个器件(或为什么添加4ppm)?  非常感谢。

    元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们将 RX BW 设置为小于等式中给出的值、理论上会发生什么情况? 它会导致射频通信问题还是刚刚从最佳性能中降级? 由于在 Smart RF Studio 中、可以将 RX BW 设置为等于符号速率。

    元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎公式的复制/粘贴会导致一些格式问题。 请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swra640中的"无链路:频率偏移"