This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:多个模块同时接收干扰问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1045487/cc1125-multiple-modules-receive-interference-issues-simultaneously

器件型号:CC1125

客户使用自己制造的1125模块和背板进行室内测试、同时传输6个不同频率的1125模块、接收方式如下:

每个 接收背板只有一个1125模块、每个背板(天线)靠近在一起、6个背板通常同时接收数据。 (每个模块的频率间隔都足够大,因此不存在相邻信道干扰。)

2. 六个1125模块位于同一个背板上,同时接收时,一些模块信号的强度远远低于单独接收时的强度,即使数据是错误的。 (除非将每个天线的距离增加到15厘米以上、否则天线之间必须存在干扰。 客户已尝试屏蔽模块并更换天线、但问题仍然存在。)

因此、客户希望了解:

1. 多个模块同时接收的情况是否有问题。  

2.为什么天线只接收但仍然相互干扰?

3. 当单个 PCB 上有多个模块时,是否需要注意?

谢谢!

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果地址是公共的、那么多个器件将接收发送的数据。 有关地址过滤的更多信息、请参阅第8.2.1节:

    https://www.ti.com/lit/swru295

    2.不需要的接收射频也可以用作干扰源,因此请注意阻塞和 选择性要求。

    3.当放置在单个 PCB 上时,   如果在 同一电路板上发送和接收并发数据,则应考虑阻塞和选择性要求。

    此致、

      Richard