This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:外部 LNA 和 PA

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1045295/cc1125-external-lna-and-pa

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1190

如果我有两个来自 CC1125的 GPIO、根据 RX 或 TX 控制 LNA 或 PA 的路径、我将尝试了解最佳寄存器。

如果1125处于 RX 模式等、CC1125是否具有逻辑来将 LNA 高电平和 PA 低电平切换?

只需查找与寄存器设置/软件设置相关的任何其他详细信息、因为它与使用外部 LNA/PA 相关