This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SmartRF Studio 支持 Perl 脚本编写

Guru**** 2599605 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1041384/perl-scripting-support-with-smartrf-studio

主题中讨论的其他器件:CC1101

大家好、

我们收到了客户的此项询问、

我正在使用 SmartRF04EB 1.9电路板和几个开发无线电。 我的目标之一是让该设备与 LabView 进行交流。  

我遵循了 SmartRF Studio 7软件随附的链接指南、但运行所提供的 Perl 脚本时遇到了问题。 在您的 e2e 论坛上讨论了几个相同问题的实例、但许多问题似乎尚未解决、而且很旧。  

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/898530/cc2540-can-t-find-boot_dal_ext-symbol-in-dal_ext-dll

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/702630/cc2540-error-can-t-find-boot_dal_ext-symbol-in-dal_ext-dll

我可以访问 Windows 系统、一直到 XP、如果能够访问 Perl 脚本、我愿意迁移到早期版本的 SmartRF Studio。 我能找到的最早版本是 v2.14。  

到目前为止我尝试过的组合:

Win10/SmartRFStudio7 v2.22/Strawberry Perl v5.16.3-1 32位

Win7/SmartRFStudio7 v2.14 /草莓 Perl v5.16.3-1 32位

我希望您能为我提供一些帮助、帮助我解决 Perl 异常错误或建议一种与 LabView 对话的替代方法?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们无法维护此功能、无法在 Win10上提供支持。 我希望这可以在 Win7上运行、尽管我们已经很长时间没有进行任何测试。 当然、您在 Win7上看到的问题完全相同?

    此致、

    Øyvind μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Win7上有相同的问题。

    感谢您深入了解这一点、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们的回复较晚、但我们在带宽和 Win7平台上都有问题需要进行一些测试。 由于这是一个非常旧的开发平台(SmartRF04EB)、它的用途是什么?

    此致、

    Øyvind μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1101是我们要测试的主要器件。