This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1310和 CC1312R 之间无通信

Guru**** 2543450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1044929/cc1312r-no-communication-between-cc1310-and-cc1312r

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC1310

尊敬的社区:

由于 CC1310缺货、我决定 换用 CC1312R 进行一小批处理、这是一种过车且价格昂贵的方法、但至少是可用的。

我检查了是否有任何必要的修改、发现唯一的组件是24MHz 晶体、应替换为48MHz 晶体。

我希望在固件中需要进行一些小的修改、但我在第一步中失败了。

为了尝试一切是否正常、我启动了 Smart RF Studio、连接了2个新 CC1312R 实例。 一切都很顺利、电路板可以相互通信。

然后、我两人一组尝试了一个 CC1310和一个 CC1312R、找不到两人可以通信的任何设置组合。

是否有任何人可以确认是否有机会使其正常工作或产品不兼容。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 SmartRF Studio 上将 CC1310和 CC1312R 的频段和射频参数设置为相同、我看不到它们无法相互通信的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个相同类型的板能够相互通信、但两种不同类型的板无法通信:在大多数情况下、这是由于板之间的频率偏移造成的。  

    您是否有频谱分析仪? 在这种情况下、将基于 CC1310的电路板和 CC1312R 电路板设置为发送 CW 并测量频率(使用 RBW = 1kHz 或更低)  

    在 CC1312R 板上、是否为48MHz XAL 使用内部或外部负载电容器? 是否为 xtal 设计的负载调整了负载电容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供所有信息。 此设计中没有外部负载电容器。

    那么唯一合理的解释是频率偏移。 将按照您的建议使用分析仪进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您说得对、原因是频率偏移。 对新 CC1312R 进行调优后 、它可以进行通信。

    再次感谢