This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:硬件迁移到 CC1350?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1044750/cc1310-hw-migration-to-cc1350

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1350

团队、

假设您拥有经过验证的设计(即有效且经过测试)、基于 CC1310F128 (VQFN RHB 32引脚或 VQFN RSM 32引脚)且天线设计低于1GHz 的 PCB:

CC1350F128 (VQFN RHB 32引脚或 VQFN RSM 32引脚)是否可以代替 CC1310而无需更改 PCB?
-现有 CC1310软件(已构建二进制文件)能否在装有 CC1350的 PCB 上按原样运行?
我们是否有任何准则必须支持这种迁移?

提出这一问题的原因是、CC1350F128的可用性比 CC1310F128要好。

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1350是 CC1310的超集。 这意味着对于低于1GHz 的器件是相等的。 器件之间的区别在于 CC1350也能够实现2.4GHz 的性能。  

    由于 TRM 涵盖 CC13x0、因此从软件的角度来看、器件是相等的、只要代码不检查芯片 ID 并 检查它是否在 CC1310上运行、代码就应该是二进制兼容的。