Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件: CC1350
团队、
假设您拥有经过验证的设计(即有效且经过测试)、基于 CC1310F128 (VQFN RHB 32引脚或 VQFN RSM 32引脚)且天线设计低于1GHz 的 PCB:
CC1350F128 (VQFN RHB 32引脚或 VQFN RSM 32引脚)是否可以代替 CC1310而无需更改 PCB?
-现有 CC1310软件(已构建二进制文件)能否在装有 CC1350的 PCB 上按原样运行?
我们是否有任何准则必须支持这种迁移?
提出这一问题的原因是、CC1350F128的可用性比 CC1310F128要好。
提前感谢!
A.