This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Simplelink LRM 应用中的 CCA/LBT。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1044037/cc1312r-cca-lbt-in-simplelink-lrm-application

器件型号:CC1312R

您好!

我的应用基于 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54中的收集器和传感器示例。

我的网络是以863MHZ 运行的非信标、非 FH。 PHY = RF_CONFIG_5KBPS_868MHz_PHY_131

我要 测试 ETSI 300 220-1 、需要 CSMA-CA 参数。

到目前为止、我拥有以下内容:

最小 CCA 间隔= 5ms?

最小延迟周期=?

延迟周期的最小单位= 140us

延迟周期的最小单位= (2^CONFIG_MIN_be - 1)* macUnitBackoffPeriod, 对于我的应用 程序 macUnitBackoffPeriod = 20 (通过在调试模式下搜索此变量可找到)。以及 CONFIG_MIN_BE= 3

死区时间=?

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我需要进行一些挖掘、以查看您需要的信息是否可用于 TI15.4 Stack。 但请问您到目前为止是如何得出这些值的?

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 我现在在测试实验室、因此需要继续进行一些工作。

    我在这个论坛上看到的每一篇关于这个问题的文章都是从我的阅读中获得的数字。 信息非常分散、因此我不确定我的方法是否正确。

    非常感谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您是否见过此 E2E 主题?

    e2e.ti.com/.../3516931

    也许它具有您需要的一些信息。

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、谢谢。 我仍然需要死区时间和 CCA 间隔。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算最大数据包持续时间。

    从 有关 LRM 的 SWRA642应用手册中、公式2:

    M = 2 (默认值我猜是)

    在我的应用中、N = 128

    符号数=(M+1)* 64 + N * 8 * 2 * DSSS + 7 * 2 * DSSS

    = 192 + 16320 + 56

    = 16568

    总数据包持续时间= 1000000 *(符号数/符号速率、单位为 Hz)  

    = 1000000 *(16568 / 20000)

    = 828400us

    = 0.8284s (标准限值为1s)