您好!
我的应用基于 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54中的收集器和传感器示例。
我的网络是以863MHZ 运行的非信标、非 FH。 PHY = RF_CONFIG_5KBPS_868MHz_PHY_131
我要 测试 ETSI 300 220-1 、需要 CSMA-CA 参数。
到目前为止、我拥有以下内容:
最小 CCA 间隔= 5ms?
最小延迟周期=?
延迟周期的最小单位= 140us
延迟周期的最小单位= (2^CONFIG_MIN_be - 1)* macUnitBackoffPeriod, 对于我的应用 程序 macUnitBackoffPeriod = 20 (通过在调试模式下搜索此变量可找到)。以及 CONFIG_MIN_BE= 3
死区时间=?
谢谢、
Andy