This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:自定义前导码

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1044924/cc1125-custom-preamble

器件型号:CC1125

我正在尝试利用 CC1125来刷新传统系统。

前导码不是数据包处理程序允许的4个可用交替选项之一。

我注意到 SI 竞争对手允许使用打包程序进行自定义前导码。 我担心如果我无法使用数据包处理程序、那么我必须通过 SPI 从 MCU 执行 DEMOD、开销太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要发送不同于4种可用替代方案之一的前导码:

    -在 TX 中:关闭前导码、SYNC、CRC 的生成、并将完整的数据包、包括所需的前导码、SYNC 和 CRC 放入 TX FIFO 中。

    -在 RX 中:您应该能够使用 RX 中的数据包处理程序的所有功能。 唯一的例外是 PQT、它会将传入前导码与4个可用选项中的一个进行比较。 对于正常接收、前导码仅用于使 AGC 趋稳、只要前导码包含0 <-> 1个转换、就不应成为问题。