This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:具有144KB SRAM 的 CC1312R

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC2652R7, CC1312R7, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1044650/cc1312r-cc1312r-with-144kb-of-sram

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他部件: CC2652R7CC1352P7

我发现具有 更多 SRAM (高达144KB)的 CC1312R 新器件正在预量产。 它在 CC2652R7数据表中以白色书写!

CC2652R7或  CC1352P7具有此类144KB SRAM 配置。 具有附加存储器的 CC1312R 的新器件型号是什么? CC1312R7似乎不存在(还有吗????)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    具有144KB RAM 和704k 闪存的 CC1312R 版本将于12月发布。 器件型号为 CC1312R7。

    Simon