This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:将 wMBus 补丁问题添加到后同步

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1042018/cc1310-wmbus-patch-question-to-postamble

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

您好!

在大约5年前的一篇文章中、有人写道、如果使用 swra522中所述的补丁、wMBus 补丁还会发送 Postamble。

相关问题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/542571/cc1310-postamble

我在《技术参考手册》中没有找到与之相关的任何信息、在 swra522中也没有找到相关的信息。

是否有人提供了更多信息,无论它是否正确,修补程序是否发送了后同步码?

如果是,它有多长时间,后同步码包含哪些值或芯片?

此致

SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将再次检查。 您使用哪种模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修补程序不会添加后同步码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的回答。 我使用 wMBus 模式 T

    由于 DIN EN 13757-4标准、在模式 T 下的 wMBus 电报需要2-8芯片长后同步。 电报的所有芯片都应不间断地发送。

     

    如何向电报中添加后同步码、以满足标准的要求?

     

    此致

    SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这需要修补程序更新到新版本。

    我们尚未发现不使用后同步码的可组合性有任何问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 StackForce wMBus https://www.ti.com/tool/WMBUS?keyMatch=WMBUS 解决方案、他们通过某种方式设法发送了一个后同步码(至少在代码中提到)。 但并未准确解释它们是如何附加和发送后同步码的。 由于其 RF_SETTINGS、它们还使用 wMBus 补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以尝试找到有关这方面的更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是由 Stackforce 生成的堆栈、因此您必须与他们一起检查它们是如何实现后同步的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的转售。 在另一个主题中、我曾经联系过 StackForce、他们告诉我他们无法支持我。 我不是他们的直接客户、因为我们的硬件来自 TI、然后 TI 将作为我的问题联系人。 也许您可以从他们那里获取信息,了解他们如何准确地管理发送后同步码。

    除此之外、您还想知道我如何使用 wMBus 补丁并设法发送2-8个芯片后同步码。

    此致

    SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有堆栈的完整源代码、但堆栈仍然是 Stackforce IP、这意味着我无法准确披露它们在堆栈中的工作方式。  

    您是否要实现自己的堆栈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、由于 StackForce 堆栈存在不同的问题、我们基于 wMBus 补丁实现了自己的堆栈。 它运行得很好,但目前我们无法解决如何发送后同步码的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们没有关于如何在内部开发 WMBUS 堆栈的专业知识。

    没有专用的 RF 命令可将后同步码添加到数据包中。

    很抱歉、我无法为您提供更好的帮助。  

    谢谢、

    玛丽·H.