我正在开发一个使用 CC1352的定制板。 我目前正在尝试测量关断电流消耗、因此为了进行测试、我只需在代码早期调用 Power_SHUTDOWN (0、0)、一旦一切都初始化即可。 该电路板由2节 AA 电池供电、用于测量电流消耗、我将 DMM 串联。 在关断模式下、我测量的电流为6mA、而数据表的关断电流为150nA。
我不希望看到电流低至150nA、因为电路板上的电流不仅仅是 CC1352、而是 CC1352、几乎不足以计算6mA 的电流消耗。 它具有与 launchpad 开发套件相同的外部闪存芯片、以及几个电压稳压器和运算放大器、其他一切都是无源器件。 我的理解是、进入关断模式只需调用:power_shutdown (0、0);我是否还缺少将 CC1352置于关断模式所需的其他操作?