This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:关断模式下的电流消耗远高于预期

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1044146/cc1352r-current-draw-in-shutdown-mode-much-higher-than-expected

器件型号:CC1352R

我正在开发一个使用 CC1352的定制板。 我目前正在尝试测量关断电流消耗、因此为了进行测试、我只需在代码早期调用 Power_SHUTDOWN (0、0)、一旦一切都初始化即可。 该电路板由2节 AA 电池供电、用于测量电流消耗、我将 DMM 串联。 在关断模式下、我测量的电流为6mA、而数据表的关断电流为150nA。

我不希望看到电流低至150nA、因为电路板上的电流不仅仅是 CC1352、而是 CC1352、几乎不足以计算6mA 的电流消耗。 它具有与 launchpad 开发套件相同的外部闪存芯片、以及几个电压稳压器和运算放大器、其他一切都是无源器件。 我的理解是、进入关断模式只需调用:power_shutdown (0、0);我是否还缺少将 CC1352置于关断模式所需的其他操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于代码:  

    请查看 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AD2UPG41d.YP16c6cZd5Fg__pTTHBmu__LATEST 作为指南。  

    6mA 为高电平。 这比芯片在某些活动状态下消耗的电流还要多。

    首先、您应该验证电路板的哪个部分消耗该电流。 您是否能够仅测量 CC1352R 的电流消耗? 如果使用磁珠或类似的磁珠、则只能在没有太多变化的情况下测量 CC1352R。  

    -您是否检查过焊接,确认没有短路?

    -您是否检查了原理图中可能 导致电流消耗高于预期的连接?

    -运行 SDK 中的一些示例,在代码的各个部分设置断点并进行测量。 代码所选部分的绘制是否符合预期、如果不符合预期、增量是否符合预期? (打开/关闭外设等)