This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:频率偏差80kHz CC1120

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1043476/cc1120-frequency-deviation-80khz-cc1120

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1125

电话:CS0712663联系人:Karim El Filali 名字:Karim 姓:El Filali 简短描述:CC1120电子邮件: mohammedkarim.elfilaliech-chafiq@honeywell.com 公司:Honeywell 公司电话:语言:英语州:open 提供案例详细信息或意见:

您好、TI 团队、

我们正在设计一个智能燃气表、以868MHz 的频率将无线 M-Bus 与其他器件通信。

该仪表使用 CC1120。 我们将在模式 T2发送和接收数据。

在我们的设置中、接收器带宽设置为200kHz、频率偏差设置为65kHz 2-FSK。

 EN 13757中规定了一项测试、要求以80kHz 的频率偏差测量灵敏度。

发送与发生器(R&S SMIQ)相差80kHz 的 M-Bus 数据包会导致 CC1120的接收器达到100%、即使发生器级别更强也是如此。

您有什么想法、如果 CC1120能够处理此要求(80kHz 偏差)吗?

此致

 

Karim